This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何获取有关不可充电电池的 ChemID?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916295/bq35100-how-to-get-chemid-about-non-rechargeable-battery

器件型号:BQ35100

大家好、

我的客户在其系统中设计了 BQ35100、他们将使用不可充电电池:例如碱性电池和磷酸铁锂电池。

我知道、在进行 GG 编程之前、我们应该需要使用化学 ID。 但我不知道不可充电电池是否有 ChemID、请告知。

此外、还请告知程序如何使用不可充电电池设计 BQ35100? 我们还需要学习流程吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    这取决于您计划使用的模式、在累加器模式下、您无需对 ChemID 进行编程。 他们计划使用监测计的应用是什么? 您无需在不可充电电池上执行学习周期。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    这适用于 IP 摄像机应用。

    因此、如果客户插入新电池、BQ35100的启用程序是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    此主题应帮助您: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/718511?BQ35100-Can-it-be-used-with-Alkaline-Primary-Cells-

    请遵循 EVM 用户指南和 TRM、了解如何将电池连接到监测计、具体取决于您的配置和应用需求。

    此致、

    Wyatt Keller