This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22EVM-784:散热过孔的外径

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916687/tps548d22evm-784-outer-diameter-of-thermal-via

器件型号:TPS548D22EVM-784
主题中讨论的其他器件:TPS548D22

大家好、

数据表显示"外径为20密耳"、如下所示。



我认为这是拼写错误、因为为 TPS548D22放置35个散热过孔太难了。
您能深入了解一下吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第43页显示了0.2mm。
    0.2mm 正确吗?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    焊盘图案示例中的0.2mm (大约8mil)是过孔的模板孔"内径"。

    布局导线讨论过孔周围环形的外径。  5 x 7阵列中间间隔为20mil (0.5mm)的过孔将填充散热焊盘内的3mm x 4mm 面积。