This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40077:输出不是3.3V

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40077
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911933/tps40077-output-is-not-3-3v

器件型号:TPS40077

我正在测试由我们的 TPS40077承包商提供的设计。

输入为6.5V 至9.5V、应提供3.3V 输出、但我仅获得1V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请上传您的原理图以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS40077.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jensen、

    对于原理图、请进行一些更改以尝试。

    顺便说一下、负载规格是多少? 此外、如果负载较大、您还可以尝试使用更小的电感器、例如8A~10A 时为3.3uH。

    此外、如果仍然不起作用、请获取 Vin/VDBP/VSW/Vout 波形。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您是否能够做出张玉昌建议的更改?

    他们是否解决了您的问题?

    TPS40077控制 器使用 KFF 引脚来提供 UVLO、电压前馈和最大占空比。  KFF 引脚上的低电阻(10k)会产生非常短的最大导通时间、这可能是1V 输出的原因。

    随附的100千欧值张玉昌适用于4.5V UVLO、由于您的最小输入电压为6.5V、因此您可能需要选择一个高达140千欧的电阻器、使 UVLO 电压接近6.5V。  此外、由于 KFF 电阻器对电压前馈增益进行编程、因此您应该使用设计工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluc263查看补偿设计

    e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312_5F00_ChrisJensen.xls