我正在测试由我们的 TPS40077承包商提供的设计。
输入为6.5V 至9.5V、应提供3.3V 输出、但我仅获得1V 输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您是否能够做出张玉昌建议的更改?
他们是否解决了您的问题?
TPS40077控制 器使用 KFF 引脚来提供 UVLO、电压前馈和最大占空比。 KFF 引脚上的低电阻(10k)会产生非常短的最大导通时间、这可能是1V 输出的原因。
随附的100千欧值张玉昌适用于4.5V UVLO、由于您的最小输入电压为6.5V、因此您可能需要选择一个高达140千欧的电阻器、使 UVLO 电压接近6.5V。 此外、由于 KFF 电阻器对电压前馈增益进行编程、因此您应该使用设计工具 https://www.ti.com/lit/zip/sluc263查看补偿设计
e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312_5F00_ChrisJensen.xls