Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A
你好
我随附了设计文件。
您能否查看 低于以下条件的设计?
条件:
输入电压:12V
输出电压:3.3V
输出电流:40A
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A
你好
我随附了设计文件。
您能否查看 低于以下条件的设计?
条件:
输入电压:12V
输出电压:3.3V
输出电流:40A
此致。
TPS546D24的设计审查工具包括功率级和补偿设计指南、引脚搭接电阻器编程以及 TPS546D24器件 MySecure 软件文件夹中的原理图检查列表。 如果您使用的是 TPS546D24、则需要申请访问 TI.com 上的 MySecure Software 文件夹。
如果您访问 TPS546D24产品文件夹 http://www.ti.com/product/tps546d24 、您将看到"立即申请"链接、以申请访问权限。
我们有一款新型的引脚对引脚兼容器件 TPS546D24A、它使用相同的功率级、相同的控制、并且可以将相同的原理图用于不同的 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 电阻器。 TI 的公共网站上提供了其功率级设计和引脚搭接电阻器编程选择工具。
http://www.ti.com/product/tps546d24a
http://www.ti.com/lit/zip/sluc686.zip
由于分辨率的原因、很难阅读原理图、这使得审查变得很困难、但看起来一切都已到位。
UVLO 分压器看起来具有相当高的 UVLO 电平、我计算的标称值为9.73V、迟滞仅为100mV 左右、因此您可能需要对该值进行双精度检查。
我无法读取输入电容器上的所有值、但应该至少有1个2.2-10nF 0402旁路电容器来为 PGND 旁路提供高频 PVIN。
对于输出功率级设计、如果不知道您所需的开关频率(我无法读取 MSEL1电阻器值) 或所需的纹波和负载瞬态要求、我真的无法评论。
对于 TPS546D24:
MSEL1选择开关频率和补偿-使用上面列出的正确器件设计工具、因为它们不同。 我无法从原理图中读取这些值。
MSEL2选择软启动时间、电流限制和相位数。 MSEL2接地短路、选择3ms、40A 警告/52A 故障和单相。
VSEL 选择引导电压。 3.3V 是连接到 AGND 的36.5k 电阻器、连接到 BP1V5的22.6k 电阻器
该原理图显示了 PMBus 地址24h、可通过30.1k 接地电阻器(自动检测)进行选择
注意:TPS546D24上的引脚编程功能在产品生命周期内的额定电压不会超过、这些值必须存储到 NVM 中、并且在量产流程中禁用引脚检测。 如果您的生产流程不允许禁用引脚检测并将引导值存储到 NVM 中、则必须使用 TPS546D24A、该器件需要与上述编程电阻器不同的编程电阻器、否则、请考虑原理图保持不变。