This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:申请 TPS546D24的设计审查

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914373/tps546d24-request-a-design-review-for-tps546d24

器件型号:TPS546D24

你好

我随附了设计文件。

您能否查看 低于以下条件的设计?

条件:

输入电压:12V

输出电压:3.3V

输出电流:40A

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会让大家回到这里来为您提供支持。 很抱歉耽误你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ryan

    我在等待您的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24的设计审查工具包括功率级和补偿设计指南、引脚搭接电阻器编程以及 TPS546D24器件 MySecure 软件文件夹中的原理图检查列表。  如果您使用的是 TPS546D24、则需要申请访问 TI.com 上的 MySecure Software 文件夹。

    如果您访问 TPS546D24产品文件夹 http://www.ti.com/product/tps546d24 、您将看到"立即申请"链接、以申请访问权限。

    我们有一款新型的引脚对引脚兼容器件 TPS546D24A、它使用相同的功率级、相同的控制、并且可以将相同的原理图用于不同的 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 电阻器。  TI 的公共网站上提供了其功率级设计和引脚搭接电阻器编程选择工具。

    http://www.ti.com/product/tps546d24a

    http://www.ti.com/lit/zip/sluc686.zip

    由于分辨率的原因、很难阅读原理图、这使得审查变得很困难、但看起来一切都已到位。  

    UVLO 分压器看起来具有相当高的 UVLO 电平、我计算的标称值为9.73V、迟滞仅为100mV 左右、因此您可能需要对该值进行双精度检查。

    我无法读取输入电容器上的所有值、但应该至少有1个2.2-10nF 0402旁路电容器来为 PGND 旁路提供高频 PVIN。

    对于输出功率级设计、如果不知道您所需的开关频率(我无法读取 MSEL1电阻器值) 或所需的纹波和负载瞬态要求、我真的无法评论。

    对于 TPS546D24:

    MSEL1选择开关频率和补偿-使用上面列出的正确器件设计工具、因为它们不同。  我无法从原理图中读取这些值。

    MSEL2选择软启动时间、电流限制和相位数。  MSEL2接地短路、选择3ms、40A 警告/52A 故障和单相。

    VSEL 选择引导电压。  3.3V 是连接到 AGND 的36.5k 电阻器、连接到 BP1V5的22.6k 电阻器

    该原理图显示了 PMBus 地址24h、可通过30.1k 接地电阻器(自动检测)进行选择

    注意:TPS546D24上的引脚编程功能在产品生命周期内的额定电压不会超过、这些值必须存储到 NVM 中、并且在量产流程中禁用引脚检测。  如果您的生产流程不允许禁用引脚检测并将引导值存储到 NVM 中、则必须使用 TPS546D24A、该器件需要与上述编程电阻器不同的编程电阻器、否则、请考虑原理图保持不变。