您好!
我目前正在使用 BQ24250器件设计电池供电系统。
当插入电池时、一切似乎都正常工作、但在缺少电池时、效率会急剧下降、BQ24250会升高温度。
基本上、当电池运行时、电流消耗是 ca。 690mA。 当电池不存在且电路由(USB)充电器供电时、电流为 ca。 802mA、IC 变得很热。 请注意、我使用的是4层、BQ24250热平面(QFN24封装)通过通孔连接到第二层和第四层的接地端。 用于 BQ24250降压转换器级的电感器远未达到饱和状态(额定值:1uH / 12mR / 4.5A)。 在这些条件下、我还注意到 VSYS 随负载显著崩溃:它下降至2.7V。
IC 配置如下:ISET:270R、ILIM:接地短路、EN1:高电平、EN0:低电平、VDPM:中心抽头、R1:270kR、R2:100kr
根据我的理解、我没有宣布高效率、我是否缺少什么?
任何支持都将不胜感激。
谢谢你。