This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:在没有电池的情况下为系统供电时效率较差

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912343/bq24250-poor-efficiency-when-supplying-system-without-battery

器件型号:BQ24250

您好!

我目前正在使用 BQ24250器件设计电池供电系统。

当插入电池时、一切似乎都正常工作、但在缺少电池时、效率会急剧下降、BQ24250会升高温度。

基本上、当电池运行时、电流消耗是 ca。 690mA。 当电池不存在且电路由(USB)充电器供电时、电流为 ca。 802mA、IC 变得很热。 请注意、我使用的是4层、BQ24250热平面(QFN24封装)通过通孔连接到第二层和第四层的接地端。 用于 BQ24250降压转换器级的电感器远未达到饱和状态(额定值:1uH / 12mR / 4.5A)。 在这些条件下、我还注意到 VSYS 随负载显著崩溃:它下降至2.7V。

IC 配置如下:ISET:270R、ILIM:接地短路、EN1:高电平、EN0:低电平、VDPM:中心抽头、R1:270kR、R2:100kr

根据我的理解、我没有宣布高效率、我是否缺少什么?

任何支持都将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    您是否能够拍摄 VBUS、I (电感器)、VSYS 和 ISYS 的示波器画面?  如果没有、VBUS、VSW 和 VSYS 如何?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    请找到一些请求的波形。 恐怕本周我无法提供更多示波器图片、但如果您需要更多图片、请告诉我。

    仅电池:

    仅充电器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    正弦振荡令人担忧。  这意味着转换器不稳定。  您能否发送原理图?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    所附原理图的屏幕截图。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    我们需要在 IN 和 GND 引脚之间靠近一个2.2uF 电容器。  如果您添加该电容器、振荡是否会消失?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    图片中未显示、但充电器输入中有一个 π 型滤波器、电流为4.7uF、220Ω@100MHz 铁氧体电容和2.2uF。

    此致

    Filipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、

    我不希望 π 型滤波器导致问题、但我可以在明天的实验中进行测试、假设我可以找到类似的铁氧体磁珠。  我无法从示波器图中得知、VBUS 振荡是否会下降到您的 VINDPM 点?  使用 I2C 寄存器更改每个外部电阻器设置的 VINDPM 点是否会改变振荡?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    我修改了 BQ24250EVM 以包含 π 型滤波器、但我只能使用270欧姆而不是220欧姆的铁氧体磁珠。  即使充电器处于 VINPDM 中、我也看不到您看到的振荡。  您能否更详细地介绍一下系统负载、例如它是电感式电机吗?  您能否订购 EVM 并使用 EVM 进行测试?

    此致、

    Jeff

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    感谢您提供这些示波器图像、这些图像看起来与我所得到的效果完全不同。

    我的电路中的负载是升压转换器、它将 VSYS 升压至5V。 该5V 电源轨为 LCD 应用提供背光。

    EVM 模块正在前往我的位置、然后我将了解设计和点差异。 将使此帖子与我的调查结果保持最新。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图中发现了一个错误:启动电容器应连接到 SW 引脚而不是接地。 在对 PCB 进行返工时、这会使电路正常工作。

    非常感谢您的支持。