请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2412 您好!
我对标题为"使用低压控制器进行高压 ORing "的应用手册 SLUA486感到非常失望
本文档中的原理图使用 Si3442 MOSFET 来实现 Q5和 Q6、这是一个20V/5A MOSFET。
假设 PS1变为0V,PS2电源为48V: 电压附件 Q5大于20V,MOSFET 将会烧断,电流将流经 D2……
如果我错了、请纠正我的问题。