This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:有关应用手册 SLUA486的问题、《使用低压控制器进行高压 ORing》

Guru**** 1499540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915253/tps2412-question-about-application-note-slua486-high-voltage-oring-with-low-voltage-controllers

器件型号:TPS2412

您好!

我对标题为"使用低压控制器进行高压 ORing "的应用手册 SLUA486感到非常失望

本文档中的原理图使用 Si3442 MOSFET 来实现 Q5和 Q6、这是一个20V/5A MOSFET。

假设 PS1变为0V,PS2电源为48V: 电压附件 Q5大于20V,MOSFET 将会烧断,电流将流经 D2……

如果我错了、请纠正我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、Q5和 Q6的 Vds 额定值应与 Q1和 Q2相同。

    不需要5A 的电流能力、它可以是小于500mA 的小型信号 MOSET。

    我们将修改应用手册并对其进行更新。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在我们更新应用手册的过程中、我们想知道您是否有更多问题。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、

    谢谢你。

    此致

    R.Reynard