主题中讨论的其他器件:LM3478、 DRV8825、 LM5155EVM-BST、 LM5155
我已经制作了一个采用 LM3478的步进电机驱动器板、以便通过12V 输入提供24V 电压。
问题在于、用户无需连接步进电路板即可为电路板供电、而步进电路板可驱动至 LM3478上的空载状态。 只有2个步进电机驱动器(drv8825)连接到24V。
LM3478电路断路并烧断后、我用谷歌搜索问题、发现 LM3478不 适合这种情况。
LM3481似乎可以使用数据表中所述的以下功能、但我不确定这是否适合我的情况。
从数据表的第一页中:"轻负载时的脉冲跳跃"
LM3481能满足我的情况吗? 如果不是、我的系统还可以使用其他常用芯片吗?
这些是系统要求。
输入:9V~18V
输出:24V、1~2A