This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:能否将 LM3481用于可能出现空载状态的系统?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, DRV8825, LM3481, LM5155EVM-BST, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914506/lm3481-can-i-use-lm3481-for-a-system-where-no-load-status-can-occurs

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:LM3478DRV8825LM5155EVM-BSTLM5155

我已经制作了一个采用 LM3478的步进电机驱动器板、以便通过12V 输入提供24V 电压。

LM3478

问题在于、用户无需连接步进电路板即可为电路板供电、而步进电路板可驱动至 LM3478上的空载状态。 只有2个步进电机驱动器(drv8825)连接到24V。

LM3481

LM3478电路断路并烧断后、我用谷歌搜索问题、发现 LM3478不 适合这种情况。

LM3481似乎可以使用数据表中所述的以下功能、但我不确定这是否适合我的情况。

从数据表的第一页中:"轻负载时的脉冲跳跃"

LM3481能满足我的情况吗? 如果不是、我的系统还可以使用其他常用芯片吗?

这些是系统要求。

输入:9V~18V

输出:24V、1~2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanoh、

    感谢您提出问题并考虑 LM3481和 LM3478。

    我想知道为什么您认为 LM3478不适用于该应用? 轻负载时、LM3481和 LM3478都将在轻负载条件下进行脉冲跳跃。 其目的是提高轻负载条件下的效率。

    如果您不希望在轻负载时增加输出纹波、请使用与 LM5155类似的器件。 您可能需要查看 LM5155EVM-BST (升压评估模块)、因为它与您的应用具有几乎相同的规格。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    感谢您的评论。

    那么、您的意思是说无负载条件不应该是 LM3478自我销毁的原因? 纹波是正常的。

    我将附上原理图和布局以供您参考。

    不使用 R1、R2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chanoh、

    输出电压上的纹波不应损坏 LM3478。

    原理图中的 R1是否真的为1k Ω? 对于顶部反馈电阻器而言、这似乎太小。 请遵循数据表、了解如何选择正确的反馈电阻器值。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    感谢您的检查。 未安装 R1和 R2。 它们仅用于测试、不带 R45。 从原理图和布局中、您是否看到电路板出现故障的任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chanoh、

    LM3478损坏时的工作条件是什么? 它是否在初始启动时损坏? 还是仅在特定的工作条件下?

    如果器件切换、请捕获开关节点电压、VIN 引脚电压和 FB 引脚电压。

    谢谢、

    Garrett