This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:当电流超过输出峰值电流时运行

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916416/ua78m-operation-when-current-exceeding-output-peak-current-flows

器件型号:UA78M

尊敬的所有人:

我想知道 当电流超过输出峰值电流时的工作情况

根据数据表、峰值输出电流被指定为典型值。 700mA。


如果浪涌电流流入 UA78M 超过典型值700mA、器件是否不会停止、但流入器件的电流(输出电流)保持(钳位)为峰值输出电流的电流值?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    在浪涌电流的情况下、电流限制环路无法足够快地响应电流变化、因此您可能会看到浪涌电流确实超过峰值电流额定值。 一旦电流限制环路有机会感测到大电流、它就会将电流减小并限制到数据表中列出的峰值电流。

     

    此致、

    Nick Butts