请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UA78M 尊敬的所有人:
我想知道 当电流超过输出峰值电流时的工作情况
根据数据表、峰值输出电流被指定为典型值。 700mA。
如果浪涌电流流入 UA78M 超过典型值700mA、器件是否不会停止、但流入器件的电流(输出电流)保持(钳位)为峰值输出电流的电流值?
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.