This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:不需要输出旁路电容器?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916292/tps22810-doesn-t-need-output-bypass-capacitor

器件型号:TPS22810

我有2个使用 TPS22810的问题。

TPS22810将 CL 值用于 QOD。

它被放置在 Vout 中。

通常、当使用任何 IC 时、我了解到需要旁路电容器来降低噪声。 约为0.1uF。

如果我使用 CL 电容器、CL 电容器是否用作旁路电容器?

2.数据表中 Cin 的建议值为1uF。 还有一个说法是 Cin 与 CL 的比率是10:1对于浪涌很好。

但如果我使用大约10uF 或22uF 的 CL 值,则会使 C IN 值变为100uF。 这是否太大?

在数据表第20页中、有一些测量图 、它使用了 Cin 1uF 和 Cl 10uF。

是否会有副作用? 在这种情况下、Cin 与 CL 的比率是1:10与建议的10:1值的比值。

我可以将 Vin 和 en 放在一起吗? VIN 为12V。  (数据表如下所示、1.8V、3.3V、5V 可直接驱动。 没有其他关于12V 或其他的意见。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seokmin、

    感谢您对 TPS22810有任何疑问!

    1. 是的、输入电容器 CIN 和负载电容器 CL 作为旁路电容器、可降低直流电源信号中的交流噪声。
    2. 建议使用10:1电容器比来降低浪涌电流的影响。 当切换重负载时、CIN 为 CL 的10倍、可降低浪涌电流的影响、并在器件导通时导致 VIN 压降更少。 但是、为了确保器件正常运行、建议使用10:1比率、而不是必需的。 可以使用较低的比率(例如1:1)。 由于浪涌电流、1:1比率可能会在导通时导致 VIN 轻微下降;但这并不是器件功能的主要问题。
    3. 是的、您可以将 VIN 和 EN 绑定到12V、因为12V 完全处于-0.3V - 20V EN/UVLO 电压范围内。 但是、为了确保正确的时序特性、必须在 EN 切换为高电平之前施加 VIN。

    此致、

    Rachel Richardson

    如果我的答复回答了您的问题、请单击 "此问题已解决" 按钮。 这可以帮助其他人验证是否找到了解决方案!