请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 我有2个使用 TPS22810的问题。
TPS22810将 CL 值用于 QOD。
。
它被放置在 Vout 中。
。
通常、当使用任何 IC 时、我了解到需要旁路电容器来降低噪声。 约为0.1uF。
如果我使用 CL 电容器、CL 电容器是否用作旁路电容器?
2.数据表中 Cin 的建议值为1uF。 还有一个说法是 Cin 与 CL 的比率是10:1对于浪涌很好。
但如果我使用大约10uF 或22uF 的 CL 值,则会使 C IN 值变为100uF。 这是否太大?
在数据表第20页中、有一些测量图 、它使用了 Cin 1uF 和 Cl 10uF。
。
。
。
是否会有副作用? 在这种情况下、Cin 与 CL 的比率是1:10与建议的10:1值的比值。
。
我可以将 Vin 和 en 放在一起吗? VIN 为12V。 (数据表如下所示、1.8V、3.3V、5V 可直接驱动。 没有其他关于12V 或其他的意见。)