您好!
我的客户尝试通过 I2C 寄存器2位1 "CE"关闭 BATFET、以便他们能够测量来自输入的系统电流。 这似乎不起作用。 还有其他一些技巧需要知道吗? 其 HW 引脚 CE 通过100K 连接到 GND。
谢谢。
B.R M.A.M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jeff、
我不明白。。 这正是他们想要的、停止从 SYS 到 BAT 的充电电流。
唯一的区别是您讨论的是/CE 引脚。 它们通过100K 将其连接到 GND、但希望通过软件将寄存器2、被称为"/ce"的位1设置为"1"。
-在这种情况下,它们能否停止从 SYS 流向 BAT 的充电电流? 或者、如果引脚连接到 GND、物理/CE 引脚是否会覆盖寄存器位?
B.R M.A.M