This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BATFET 关闭似乎不起作用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916065/bq24250-batfet-off-do-not-seem-to-work

器件型号:BQ24250

您好!

我的客户尝试通过 I2C 寄存器2位1 "CE"关闭 BATFET、以便他们能够测量来自输入的系统电流。 这似乎不起作用。 还有其他一些技巧需要知道吗? 其 HW 引脚 CE 通过100K 连接到 GND。

谢谢。

B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    BQ24250 SYSOFF 需要设置该位、然后移除输入电源、才能关闭 BATFET。  与我们的其他器件相比、这是真正的"运输模式"、允许您随时关闭 BATFET。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    因此、这意味着客户无法测量系统功耗、而无需并行进行电池充电。

    请澄清一下、谢谢。

    /M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    正确。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我们需要100%确定。 您提到的术语 SYSOFF 与寄存器#6位4 "SYSOFF"(第9.6.6节)相关、但仍在第9.6.2节中的数据表描述了寄存器#2位1"CE"和下面的脚注、即存在 BATFET 关闭功能。

    -您能确认数据表中关于 ChargeEnable 寄存器位功能的错误吗?

    再次感谢。

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    /CE 引脚关闭电池充电中从 SYS 到 BAT 的 BATFET 电流。  对于补充模式、它不会关闭从 BAT 到 SYS 的电流、例如、如果 SYS 负载大于输入电源可以提供的值。  因此、不能使用/CE 引脚完全关闭 BATFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我不明白。。 这正是他们想要的、停止从 SYS 到 BAT 的充电电流。

    唯一的区别是您讨论的是/CE 引脚。 它们通过100K 将其连接到 GND、但希望通过软件将寄存器2、被称为"/ce"的位1设置为"1"。

    -在这种情况下,它们能否停止从 SYS 流向 BAT 的充电电流?  或者、如果引脚连接到 GND、物理/CE 引脚是否会覆盖寄存器位?

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M.:

    /CE 引脚被拉 至高电平 或 CE 位=逻辑低电平关闭电荷、换句话说、关闭电荷(从 SYS 到 BAT 的电流) 始终是先例。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    您是否确定寄存器位极性?

    数据表中针对/CE 位说:

    "0–充电已启用1–充电已禁用"

    请澄清。

    谢谢。

    B.R M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:

    你是对的。  与我们的大多数其他充电器不同、此充电器具有/CE 位而非 CE 位。  因此、要禁用充电、/CE 位=1。

    此致、

    Jeff