This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916485/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

尊敬的专家:

我的客户在20~40V 输入电压(电池电源)、5Vout 2A (负载为射频模块等)降压电路中使用 LM5116、fs=250kHz。 但现在他们在最终客户中发现了10/1000比例电路板损坏问题。 检查后、Q2和 Q4的栅极和漏极均短接至源极、但 LM5116未损坏。

请参阅原理图、PCB、mos 数据表、如下所示。 从测试文件中、Vgs 和 Vds 似乎具有振荡。 随着 负载电流增加、振荡增加、MOS 受损。 目前的问题是:

1.是否与 MOS 管的选择有关,规格不推荐,内部电阻稍大,结电容略小于推荐的 MOS;
2.是否与布局有关,由於空间限制,MOS 管驱动电路和电源电路的情况略差;
3.是否与 IC 相关参数有关,以及相关容差参数的选择是否合理;
4.是否需要增加相关的保护电路,以及是否可以增加 MOS 管驱动线路和 MOS GS 之间的电阻。

请分享您的建议、谢谢。

e2e.ti.com/.../GPRS01_2D00_01V03_2D00_20200618_2D00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../GPRS01_2D00_01V03_2D00_20200618_2D00_PCB.pdfe2e.ti.com/.../AOD291_5F00_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6787.test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    让我来看看原理图和布局。

    执行这些类型的测量时、必须注意确保低电感测量。 由于我们具有快速转换电压、因此不适当的测量技术会使振铃振幅变得更加严重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    请确认测量技术。

    我查看了布局、似乎 IC 位于 PCB 的底部、外部 FET 位于另一侧。

    根据数据表第10.1节中的布局指南、建议将信号和回路连接到 FET、以实现低电感或低环路面积。

    图42很好地说明了所需的布局。

    如果设计中不考虑这一点、我建议在电源条件允许的情况下使用具有集成 FET 的转换器解决方案。