This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:询问 BQ25713设计建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915571/bq25713-asking-for-the-bq25713-design-suggestion

器件型号:

您好、先生、

 我的客户希望设计 BQ25713。 请您复习问题并提供意见吗?

如果没有 VIN 和 VBAT、BQ25713寄存器是否会设置为默认值?

2.   重启后、客户是否需要配置所有寄存器组?

3.   我们是否有提供参考寄存器设置的工具?

4.   OTG 模式是否启用了 USB-C 端口?

5.   该工具是否可以选择所需的值并选择“WRITE register”?

只能填写该值并选择“WRITE register”(写入寄存器)?

VSYS   和 VBAT 电压应该是相同的吗?

   7. MCU 是否需要访问寄存器并进行修改?

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="SHH"]

    器件型号: BQ25713

    您好、先生、

     我的客户希望设计 BQ25713。 请您复习问题并提供意见吗?

    如果没有 VIN 和 VBAT、 BQ25713 寄存器是否会设置为默认值?

    BQ25713将在上电复位后加载默认值。  

    2.   重启后、客户是否需要配置所有寄存器组?

    是的、BQ25713将在上电复位后加载默认值。  

    3.   我们是否有提供参考寄存器设置的工具?

    您可以保存设置、然后在 BQStudio 中加载设置。

    4.   OTG 模式是否启用了 USB-C 端口?

    是的。  

    5.   该工具是否可以选择所需的值并选择“WRITE register”?

    是的。

    只能填写该值并选择“WRITE register”(写入寄存器)?

    您还可以使用 GUI 发送 I2C 命令或写入寄存器。

    VSYS   和 VBAT 电压应该是相同的吗?

    如果电池电量耗尽、VSYS 可能会高于 VBAT。  

       7. MCU 是否需要访问寄存器并进行修改?

     是的、BQ25713与 MCU 等主机控制器通信、以设置充电电流和充电电压等  

     [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我们是否有提供建议寄存器设置的工具?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我们使用 BQStudio 设置寄存器设置。 我们没有其他工具。 右侧面板显示复选框、这很简单。 大多数默认值应该足以满足客户需求、您只需要在开始充电时设置充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    谢谢/

    以下寄存器似乎无法读取、对吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在寄存器 ADC 选项0x3A 中启用 ADC 转换。 默认情况下、ADC 处于禁用状态。