您好、先生、
我的客户希望设计 BQ25713。 请您复习问题并提供意见吗?
如果没有 VIN 和 VBAT、BQ25713寄存器是否会设置为默认值?
2. 重启后、客户是否需要配置所有寄存器组?
3. 我们是否有提供参考寄存器设置的工具?
4. OTG 模式是否启用了 USB-C 端口?
5. 该工具是否可以选择所需的值并选择“WRITE register”?
只能填写该值并选择“WRITE register”(写入寄存器)?
VSYS 和 VBAT 电压应该是相同的吗?
7. MCU 是否需要访问寄存器并进行修改?
BR、
SHH