This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:TPS650250

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914077/tps650250-tps650250

器件型号:TPS650250
主题中讨论的其他器件:TPS65023

您好!

在我的设计中、我不使用 PWRFAIL _SNS 和 PWRFAIL 引脚。 我可以将这些未使用的引脚保持断开状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师。 他在美国时区、将在今天或最晚的明天向您提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使 PWRFAIL_SNS PWRFAIL 引脚保持悬空(NC)。

    PWRFAIL_SNS 是比较器的高阻态输入。

    PWRFAIL 是一个开漏输出。 FET 将导通(拉低)、但没有电压源、因此不会消耗电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将另一个稳压器上的电源正常状态连接到此引脚、则需要将 EN_DCDC1上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 PWRFAILz (输出)、则需要一个上拉电阻器来达到 I/O 电压(1.8V 或3.3V)、因为它是漏极开路。

    如果 使用 PWRFAIL_SNS (输入)、通常需要一个电阻分压器、以便在输入电压超过不同的阈值时测量的电压高于1.0V 阈值。 例如、如果监控 VIO = 3.3V、则可以计算电阻分压器、如下所示:

    • 当 VIO = 3.0V 时、VPWRFAIL_SNS = 1.0V -> VPWRFAIL_SNS = VIO * R1/(R1+R2)-> R2 = R1*((VIO / VPWRFAIL_SNS)- 1)
      • 如果 R1 = 100k、则 R2 = 200k

    例外情况是、如果您测量的 VCORE = 1.1V、则可以将 VCORE 直接连接到 VPWRFAIL_SNS、或在比较器超过1.0V 阈值时增加 RC 延迟(这会延迟 PWRFAILz 输出信号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、DCDC1输出电压为1V。 如何启用 EN_DCDC2?  

    能否使用 PWRFAIL 引脚启用 EN_DCDC2?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您参考此应用手册: 使用 TPS65023的 NXP i.MX 7电源设计

    它使用的是具有模拟定序电路的类似器件(TPS65023)。

    在您的情况下、您需要首先启用 DCDC1 (VIN 直接连接或通过肖特基二极管连接到 DCDC1_EN)。

    但是、如果生成的电压恰好为1.0V、则可能不足以使 PWR_FAIL_SNS 比较器跳闸。 此外、PWR_FAILz 输出通常用于释放正在供电的 SoC 的 PORz 输入。

    我关于启用 DCDC2的建议是:

    通过 RC 延迟--> VIN 连接到电阻器(100kOhm),电阻器的另一侧连接到一个电容器(0.1uF),在 EN_DCDC2引脚“看到”高逻辑电平(VIH)之前需要对该电容器进行充电。 R*C =(100kOhm)*(1uF)= 10ms、但当 VIN =5V*63%= 3.15V 时、EN_DCDC2上的电压将在<10ms 内大于 VIH。

    这样、DCDC1首先由 VIN 使能、DCDC2也在延迟后由 VIN 使能、这将使 DCDC1有时间达到目标输出电压(1.0V)、并在 DCDC2开始导通前保持稳定。