请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 我已经完成了有关使用16S~20S 电池组的4堆栈 BQ77915的艺术工作。
另外、我将在下星期一收到制造商提供的 PCB 样片。
但我看到了有关 LD 引脚上部的图像、如何在数据表上进行布线。
我忘记了为上部 IC 添加 R2二极管和 RLD 器件。
如果没有这些组件、这种工作是否可行?
这就是我已经完成了电路、并且已经完成了制造。
我还知道我忘记了在每个 IC 的 VSS 到 VDD 和 AVDD 的电容器之间进行连接。
无论如何、如果没有用于上部 IC 的 LD 检测组件、这是否可以正常工作?