This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:有关堆叠 BQ77915的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/916192/bq77915-question-about-stacking-bq77915

器件型号:BQ77915

我已经完成了有关使用16S~20S 电池组的4堆栈 BQ77915的艺术工作。

另外、我将在下星期一收到制造商提供的 PCB 样片。

但我看到了有关 LD 引脚上部的图像、如何在数据表上进行布线。

我忘记了为上部 IC 添加 R2二极管和 RLD 器件。

如果没有这些组件、这种工作是否可行?

这就是我已经完成了电路、并且已经完成了制造。

我还知道我忘记了在每个 IC 的 VSS 到 VDD 和 AVDD 的电容器之间进行连接。

无论如何、如果没有用于上部 IC 的 LD 检测组件、这是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JAE Young、

    我不建议使用此配置。 断开 LD 引脚可能会导致器件功能出现一些问题、尤其是能够从故障中恢复。 如果不需要负载移除功能、那么我建议只将 LD 引脚接地、而不需要其他组件。