Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, EV2400, BQEVSW
主题中讨论的其他器件:BQ33100、 EV2400、
大家好、我正在开发 BQ33100作为与 EV2400集成的超级电容器平衡器。
当我将 BQ33100连接到 EV2400、然后连接到我的笔记本电脑时、当我尝试读取数据时、弹出以下错误消息:
"读取数据闪存子类数据时出错。 代码= 772"
我在 TI 论坛中搜索以解决该问题。
我参考了这个给定的解决方案、在2字命令框上写入默认访问密钥:0414 3672和 FFFF FFFF
但是、即使在尝试执行此操作后、我也会不断收到与我尝试读取时相同的错误消息772。
我应该怎么做才能成功读取数据? 我无法进行任何修改、因为我在读取时一直失败。
谢谢你
此致、