This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:将 BQ33100与 EV2400与 BQEVSW 集成、我可以访问和#39;t 获取修改组件的权限。

Guru**** 2632985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912161/bqevsw-integrating-bq33100-with-ev2400-with-bqevsw-i-can-t-gain-access-to-modify-the-component

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件:BQ33100EV2400

大家好、我正在开发 BQ33100作为与 EV2400集成的超级电容器平衡器。

当我将 BQ33100连接到 EV2400、然后连接到我的笔记本电脑时、当我尝试读取数据时、弹出以下错误消息:

"读取数据闪存子类数据时出错。 代码= 772"

我在 TI 论坛中搜索以解决该问题。

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/819678?BQEVSW-bqevsw-with-ev2400-not-read-data-flash 

我参考了这个给定的解决方案、在2字命令框上写入默认访问密钥:0414 3672和 FFFF FFFF

但是、即使在尝试执行此操作后、我也会不断收到与我尝试读取时相同的错误消息772。

我应该怎么做才能成功读取数据? 我无法进行任何修改、因为我在读取时一直失败。

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +

    我使用的是 BQ33100EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gijoo Kim:

    您是否能够成功读取 SBS/RAM 数据(电压、电流、温度)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在校准菜单上读取电压和电流、

    但是、在数据闪存菜单中、如果我单击"Read All"、则会显示错误消息。 由于我无法读取所有内容、因此无法写入所有内容并调整设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    该错误是由于监测计处于密封状态。 解开监测计以访问数据闪存。

    有关更多信息、请参阅数据表的第8.3.7节"安全性(启用和禁用功能)"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是数据表上有关非密封键的说明。

      

    根据我的理解、我执行了以下步骤:

    1) 1)点击 BQEVSW 的 pro

    2) 2)在"读取 SMB 块"中、键入 SMB 命令60并读取。

    3) 3)结果为04 14 36 72 (十六进制)

    4) 4)转到 SBS、写入2字命令

    5)  

    输入 smb 命令 wordc1 1404 word 2 7236、然后单击确定

    但是、当我尝试其他命令时、仍然会收到错误消息"No acknowledge:vb_T2H_nack"

    (示例) smb 命令01 -->显示设备名称

    请查看我的步骤。 我尝试使用十进制数和十六进制数进行命令、但似乎仍然无法完全访问器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送到0x00寄存器而不是0x60。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、如果您指定我应将哪个寄存器更改为0x00并将0x60作为命令进行维护、我将不胜感激。 请准确指出我的步骤中的哪一部分是错误的。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gijoo、

    SMBus 命令字段必须为0x00、而不是0x60。

    此线程与数据闪存访问相关、对此已回答。 如果您在解封时遇到问题、请启动新的螺纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、我将开始一个有关解封的新线程。