This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:寻求仅保留降压功能的备选器件

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702, TPS65653-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915054/lp87702-q1-ask-for-alternative-device-with-only-buck-fuction-remained

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702TPS65653-Q1

您好!

我们将开发一些以 TI EVM 作为参考的产品。 在电源管理器件中、EVM 使用 LP87702DRHBRQ1生成具有3.3V 输入的1.24V/1.8V/5V 输出。 在我们的产品设计中、不需要5V 电压。 那么、您能否推荐一些仅生成1.24V/1.8V 输出和3.3V 输入的替代器件?

谢谢、致以诚挚的问候

Dong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、任务出现了混搭。 我已经确定了所有权、您将在美国时间6月19日听到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 目前、TI 不提供不包括5V 接口的 LP87702型号。 即使未使用5V 升压、仍必须安装升压接口的外部组件。

    如果您的产品无需 ASIL 认证、我们建议您查看我们的 TPS65653-Q1芯片、它没有5V 升压输出。 我们目前拥有此芯片的 OTP 配置、输出电压为1V/1.8V。 有关此产品的更多信息、请访问 :https://www.ti.com/product/TPS65653-Q1

    谢谢、
    Rob Hughes

    --------------------------
    有关多通道电源管理 IC 的更多信息、请访问 www.ti.com/PMIC