请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87702-Q1 主题中讨论的其他器件:LP87702、 TPS65653-Q1
您好!
我们将开发一些以 TI EVM 作为参考的产品。 在电源管理器件中、EVM 使用 LP87702DRHBRQ1生成具有3.3V 输入的1.24V/1.8V/5V 输出。 在我们的产品设计中、不需要5V 电压。 那么、您能否推荐一些仅生成1.24V/1.8V 输出和3.3V 输入的替代器件?
谢谢、致以诚挚的问候
Dong