请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27200 主题中讨论的其他器件: UCC27282
大家好、
如果我有多个 UCC27200栅极驱动器、那么这些 UCC27200的输入都来自相同的 PWM 信号。
由于延迟匹配、这些输出信号可能不一致。 我将其称为驱动器之间的不匹配。
如何判断来自不同驱动器的不同输出信号之间的不匹配?
您是否有任何需要推荐的误匹配时间更短的器件、例如 UCC27200?
此致、