This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MPPSET 配置

Guru**** 2814195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, LM234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915310/bq24650-mppset-configuration

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: LM234

您好!

几个月以来、我们在我们的太阳能家庭系统产品中使用了 BQ24650、我们意识到太阳能电池板的生产量低于我们的预期。

通过深入研究、我们发现 MPPSET 可能是问题所在。
实际上、我们可以从数据表中找到:
如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 bq24650充电器的总功率、输入电压将下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。

但是、这种逻辑带来了两个主要问题:

1.当温度升高时,最大功率(VMP)下的电压会降低。
示例:如果 VMP=17.8V (25°C 时)且温度系数 Pmax =-0.4%/°C 当温度上升至45°C 时,VMP = 17.8V*(1-0.004*20)= 16.4V
如数据表中所述、使用 LM234测量面板温度可解决此问题。 但是、在我们的用例中、这是不可行的。

  1. 控制器和太阳能电池板之间的电缆有时可能很长、这会导致电压损耗、因此控制器测得的电池板电压低于实际情况。
    示例:如果电缆为10m 和4mm² Ω、电流为10A、则测量0.8V 的电压损耗。
    控制器的测量值为17.2V、而不是18V。

这两个问题迫使我们降低 VMP、以考虑电缆损耗和温度。
但始终降低 VMP 当然会在某些条件下降低太阳能生产。
例如、如果温度为25°C 并且由于电池板与控制器的距离非常近而在电缆上没有损耗、那么电压将下降、直到它达到 MPPSET。
如果我们快速假设、在16.5到17.8V 之间、电流等于短路电流(ISC = 9A)、
Pmax = 17.8*9 = 160W
但是、电压为16.5V。 因此、实际功率为:16、5*9 = 148、5W
因此、损耗约为8%。

我的问题是:我们如何在这些条件下优化太阳能生产? 是否可以将 MPPSET 阈值降低至16.5V? 有哪些风险?

非常感谢您的帮助!

米歇尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      LM234应用是一种很好的方法来考虑基于温度的波动 MPPSET、但是如果这不可行、那么很难补偿 MPP 上的温度系数影响。

    除了您将不会在真正的 MPP 上运行太阳能电池板之外、在降低 MPPT 设定点方面没有风险。 输入电压调节环路将进行调节、并仍能保护太阳能电池板免受高负载导致的最坏情况下的崩溃影响。

    在考虑电缆损耗时:

    • 确定电池通常充电的电池电压范围(例如、如果您的电池保护器具有截止电压、则电池电压范围将会更短)
      • 根据占空比的不同、您可以预期输入电流范围。
    • 识别典型的电缆阻抗
    • 测量在 MPPSET 引脚顶部电阻器上感测到的输入电压、该电阻与实际太阳能电池板 MPP 相对应
      • 将 MPPSET 设置为此值

    由于这是静态输入电压调节环路、因此需要进行权衡、并且无法动态更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢您的快速反应。

    大家好、拥有较低的 MPPSET 不会给面板和控制器带来任何风险。

    也许、当温度反馈不可行时、您是否有其他客户关于最佳 MPPSET 的反馈?

    此外、对于电缆损耗、我不明白电池电压范围为何会影响 MPPSET 的定义。 您能否提供有关此方面的更多详细信息?

    谢谢、祝您周末愉快、

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel、

      对于相同的充电电流、在更高的占空比下、太阳能电池板/输入源上的输入电流消耗将更高、从而导致太阳能电池板的负载增加。 此输入电流将导致太阳能电池板和充电器的 VCC 之间电缆阻抗上的压降(以及输入反向阻断二极管上的正向压降)。 这样、您就能够根据您的太阳能电池板和测试条件了解真正的充电器 VCC、并相应地设置 MPPSET 值。

    MPPSET 还必须设置为高于电池电压、因为在输出电压下设置输入电压调节设定点不会有所帮助、因为充电器将优先进入睡眠模式。

    由于 MPPSET 取决于系统条件和应用程序、因此每个客户端的 MPPSET 都不同。 我没有见过很多具有温度补偿的设计、所以一般反馈是大多数人都愿意吃由温漂导致的 VMP 效率损失、或者将 MPP 设计得稍低一些。