Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, LM234
主题中讨论的其他器件: LM234
您好!
几个月以来、我们在我们的太阳能家庭系统产品中使用了 BQ24650、我们意识到太阳能电池板的生产量低于我们的预期。
通过深入研究、我们发现 MPPSET 可能是问题所在。
实际上、我们可以从数据表中找到:
如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 bq24650充电器的总功率、输入电压将下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。
但是、这种逻辑带来了两个主要问题:
1.当温度升高时,最大功率(VMP)下的电压会降低。
示例:如果 VMP=17.8V (25°C 时)且温度系数 Pmax =-0.4%/°C 当温度上升至45°C 时,VMP = 17.8V*(1-0.004*20)= 16.4V
如数据表中所述、使用 LM234测量面板温度可解决此问题。 但是、在我们的用例中、这是不可行的。
- 控制器和太阳能电池板之间的电缆有时可能很长、这会导致电压损耗、因此控制器测得的电池板电压低于实际情况。
示例:如果电缆为10m 和4mm² Ω、电流为10A、则测量0.8V 的电压损耗。
控制器的测量值为17.2V、而不是18V。
这两个问题迫使我们降低 VMP、以考虑电缆损耗和温度。
但始终降低 VMP 当然会在某些条件下降低太阳能生产。
例如、如果温度为25°C 并且由于电池板与控制器的距离非常近而在电缆上没有损耗、那么电压将下降、直到它达到 MPPSET。
如果我们快速假设、在16.5到17.8V 之间、电流等于短路电流(ISC = 9A)、
Pmax = 17.8*9 = 160W
但是、电压为16.5V。 因此、实际功率为:16、5*9 = 148、5W
因此、损耗约为8%。
我的问题是:我们如何在这些条件下优化太阳能生产? 是否可以将 MPPSET 阈值降低至16.5V? 有哪些风险?
非常感谢您的帮助!
米歇尔