请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141 我们使用 LM25141作为遇到 EMI 问题的入口电源
原理图如下所示:
我们在 VIN_12A:前有滤波器
元件的传导发射–电流探针方法测试失败。
目前考虑采用以下方法:
- 我们要调整 RHO、RHOL、RLO、RLOL、(R2103-R2108),如何计算电阻值和最大限制?
- 启用展频、DITX 引脚将0.01uF 连接到 GND。
这些方法?
我们期待您的答复