This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:LM25141 EMI 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915530/lm25141-lm25141-emi-problems

器件型号:LM25141

我们使用 LM25141作为遇到 EMI 问题的入口电源

原理图如下所示:

我们在 VIN_12A:前有滤波器

元件的传导发射–电流探针方法测试失败。

目前考虑采用以下方法:

  1. 我们要调整 RHO、RHOL、RLO、RLOL、(R2103-R2108),如何计算电阻值和最大限制?
  2. 启用展频、DITX 引脚将0.01uF 连接到 GND。

这些方法?

我们期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.增加驱动电阻会使 MOSFET 的损耗更大,因此需要在 EMI 和热性能之间取得平衡。 您可以增加驱动电阻器、直到 MOSFET 或效率成为最下角。

    2.启用抖动将很有帮助

    一些建议:

    • 在输入端产生更多陶瓷电容器可以减少 VIN_12VA 上的交流纹波、这可能会有所帮助。 此外、您还需要保持输入陶瓷电容器的环路、使 Q2101和 Q2102环路尽可能小
    • C2802可与0.1uFor 并联、这在高频下具有较低阻抗
    • 降低 L2801查看任何帮助
    • 使用屏蔽电感器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我认为这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将关闭此问题、如果您有进一步的问题、您可以重新打开它。

    谢谢