This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145:我们使用由 LM25145制造的12V18A 电源。 一台机器可输出12V18A 和输出19A 电流以提供过流保护。 但是、另一个产品只能输出12V15A。 当输出16A 时、输出电压将降至7V。 但是、短路

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912558/lm25145-we-use-12v18a-power-supply-made-by-lm25145-one-machine-can-output-12v18a-and-output-19a-for-overcurrent-protection-however-the-other-product-can-only-output-12v15a-when-16a-is-output-the-output-voltage-will-drop-to-7v

器件型号:LM25145

我们使用由 LM25145制造的12V18A 电源。 一台机器可输出12V18A 和输出19A 电流以提供过流保护。

但是、另一个产品只能输出12V15A。 当输出16A 时、输出电压将降至7V。

但是、不会触发短路保护。 在16A 负载的条件下、当输出电压降至7V 时、LM25145进入何种工作模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两种产品是否使用相同的 MOSFET? 两者的原理图/布局有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我最近发现 WebBench 计算出的 ILIM 电阻值过高、约为20倍。 有一个较旧的 Excel 电子表格可用于计算-这提供了与数据表公式匹配的正确(更好)值。

    @TI 团队:您能确认这一点吗(更好地修复 WebBench;-)

    谨致问候 Marc