请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 我们使用由 LM25145制造的12V18A 电源。 一台机器可输出12V18A 和输出19A 电流以提供过流保护。
但是、另一个产品只能输出12V15A。 当输出16A 时、输出电压将降至7V。
但是、不会触发短路保护。 在16A 负载的条件下、当输出电压降至7V 时、LM25145进入何种工作模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.