Other Parts Discussed in Thread: BQ25150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25150EVM 主题中讨论的其他器件:BQ25150
您好,
我们想测量系统上电池的电流消耗。
我连接了一个 Keithley 电源表、该表具有4.0V 输出和1.05A 电流限制、以替代锂离子电池。
但是、由于我们使用了正常电池、系统无法成功通电。
此外、我可以在 BQ25150 EVM 上看到相同的现象。
之后、我发现如果我使用直流、实验室电源、Keysight、E3634A、没有问题。
不确定源表和直流电源之间的问题是什么?
此致、Justin