This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150EVM:BQ25150 EVM 上的源表

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912525/bq25150evm-source-meter-on-bq25150-evm

器件型号:BQ25150EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25150

您好,

我们想测量系统上电池的电流消耗。

我连接了一个 Keithley 电源表、该表具有4.0V 输出和1.05A 电流限制、以替代锂离子电池。

但是、由于我们使用了正常电池、系统无法成功通电。

此外、我可以在  BQ25150 EVM 上看到相同的现象。

之后、我发现如果我使用直流、实验室电源、Keysight、E3634A、没有问题。

不确定源表和直流电源之间的问题是什么?

此致、Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要按住/MR 按钮以退出运输模式。 插入电池后、器件将进入运输模式。

    按住运输模式至少2秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我在将源表连接到 BQ25150 EVM 上的 BAT 引脚时、很疲惫地按住 MR 按钮以退出运输模式、但这是不可行的。

    但是、当我将电源从源表更换为实验室时。 电源和锂离子电池、没有问题。

    BR、Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否仔细检查以确保 SourceMeter 不是钳位电压。 VBAT 上的电压测量值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?