客户希望就上述文章提出以下问题:
-这种方法是否也可以应用于 LM5010A-Q?
-这种方法仅适用于小电压调节还是适用于控制12V - 28V 之间的输出电压?
如果您对客户有疑问、请告诉我。
谢谢、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户希望就上述文章提出以下问题:
-这种方法是否也可以应用于 LM5010A-Q?
-这种方法仅适用于小电压调节还是适用于控制12V - 28V 之间的输出电压?
如果您对客户有疑问、请告诉我。
谢谢、
Jonathan
您好、Marshall、
我是 Christian、德国 Vector Informatik GmbH 的硬件开发工程师、我问过有关该文章的这个问题。
首先、感谢您的快速回答。
我们的主要规格是8V 至32V 的输入电压范围、典型输入电压为27V、最大输出电流为1A。
该稳压器应为电机驱动器提供12V 或27V (或更低)的电压。 输出电压的精度并不是很重要(例如、+-1V)。
关于这篇文章、我觉得 COT 稳压器比其他稳压器更适合这种方法。 读出您也有使用电流模式稳压器执行此操作的经验非常有趣。 在本例中、未指定控制模式。 我选择 LM5010A-Q1是因为它具有与文章中的稳压器相同的控制模式。 如果有更适合这种情况的稳压器、请告诉我。 但稳压器必须通过 AECQ 认证、并且首选的外部组件较少。
非常感谢您的参与、我期待您的回答。
此致
Christian
您好、Christian、
任一器件都能满足您的需求。 电流模式的运行方式相同: http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva861/slva861.pdf
动态输出可由 MCU 的电流 DAC 或 PWM 滤波源控制。
我认为 LMR3310可能更适合满足您对更小尺寸和更少组件数量的需求。 也采用小型 HotRod 封装。
如果您希望拥有集成度更高的解决方案、可以将相同的器件放入电源模块中。