This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A-Q1:有关如何使用 COT 稳压器动态控制输出电压的文章

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912836/lm5010a-q1-regarding-article-about-how-to-dynamically-control-the-output-voltage-with-a-cot-regulator

器件型号:LM5010A-Q1

大家好、

我们有一位客户在阅读本文:

客户希望就上述文章提出以下问题:

-这种方法是否也可以应用于 LM5010A-Q?
-这种方法仅适用于小电压调节还是适用于控制12V - 28V 之间的输出电压?

如果您对客户有疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    具有一些在电流模式下执行此操作的经验、但对于恒定导通时间稳压器而言、经验不多。

    让我做一些研究并获取模型。

    您可以通过电子邮件向客户规格发送电子邮件、我可以同时进行分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我是 Christian、德国 Vector Informatik GmbH 的硬件开发工程师、我问过有关该文章的这个问题。

    首先、感谢您的快速回答。

    我们的主要规格是8V 至32V 的输入电压范围、典型输入电压为27V、最大输出电流为1A。

    该稳压器应为电机驱动器提供12V 或27V (或更低)的电压。 输出电压的精度并不是很重要(例如、+-1V)。

    关于这篇文章、我觉得 COT 稳压器比其他稳压器更适合这种方法。 读出您也有使用电流模式稳压器执行此操作的经验非常有趣。 在本例中、未指定控制模式。 我选择 LM5010A-Q1是因为它具有与文章中的稳压器相同的控制模式。 如果有更适合这种情况的稳压器、请告诉我。 但稳压器必须通过 AECQ 认证、并且首选的外部组件较少。

    非常感谢您的参与、我期待您的回答。

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    任一器件都能满足您的需求。 电流模式的运行方式相同: http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva861/slva861.pdf

    动态输出可由 MCU 的电流 DAC 或 PWM 滤波源控制。

    我认为 LMR3310可能更适合满足您对更小尺寸和更少组件数量的需求。 也采用小型 HotRod 封装。

    如果您希望拥有集成度更高的解决方案、可以将相同的器件放入电源模块中。

    LMZM33602

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的回答。

    本应用手册 SLV861还介绍了如何对输出电压进行小幅调整。

    我的问题是、这些方法是否可用于从12V 到27V 的调节?

    如果是、如何设计电感器和输出电容等外部组件?

    正如您在第一个答案中所写的那样、您是否已经了解了 LM5010A-Q 的模型?


    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 可实现较大的调整。

    您是否可以通过电子邮件获得本地销售支持与我联系?

    通过论坛共享文件可能很困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    同时、我使用 TI Webench 电源设计器使用 LMR36015FSC-Q1运行了一些仿真。 当然、我无法使用 DAC 仿真输出电压控制、但我认为这是一个好的起点。

    对于 Vout=12V 和 Vout=26V、我使用了相同的 L 和 cuts、仿真显示了两个输出电压的适当性能。

    通过电子邮件与您联系、我该怎么做?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我已经使用该器件完成了很多设计。

    电子邮件:m-beck1@ti.com