This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549 CAN#39;t BLOCK 反向电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915248/tps2549-q1-tps2549-can-t-block-reverse-voltage

器件型号:TPS2549-Q1

大家好、

我的客户在汽车信息娱乐项目中将 TPS2549-Q1用作 USB2.0 OTG 端口。 如下所示。 TPS2549-Q1无法阻断反向电压。

当系统断电并且未移除外部 USB 器件(用于对固件进行编程的笔记本电脑)时、DC5V 将由大约4.6V 的反向电压供电。

您对此问题是否有一些权变措施? 除了添加二极管、我们是否可以配置 TPS2549-Q1来阻止反向电压?

 此致、

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该将设备设置为 OTG 应用程序的客户端模式。