请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2549-Q1 大家好、
我的客户在汽车信息娱乐项目中将 TPS2549-Q1用作 USB2.0 OTG 端口。 如下所示。 TPS2549-Q1无法阻断反向电压。
当系统断电并且未移除外部 USB 器件(用于对固件进行编程的笔记本电脑)时、DC5V 将由大约4.6V 的反向电压供电。
您对此问题是否有一些权变措施? 除了添加二极管、我们是否可以配置 TPS2549-Q1来阻止反向电压?
刘罗宾