大家好、我想使用 LM61460并希望获得快速瞬态性能。
我有2个关于输出电压和瞬态响应的问题。
1。
数据表中有一些建议的输出电容值、但在我的系统中、输出电压大约为19V。 (输入电压为24V)
如果电路板尺寸和 BOM 成本没有限制、
输入的输出电容器越多、瞬态响应是否越好?
2*47uF 优于1*47uF?
那么4*47uF 比2*47uF 好吗? 喜欢这个吗?
CFF 用于瞬态响应。
但在数据表中、如果输出电压大于14V、则不得使用 CFF、因为这会在更高的频率下引入过多的增益。
请参阅数据表、ME 的输出电压为19V、因此我不应使用 CFF。
在高频率下增益过大会产生什么影响? 如果我使用19V 输出和 CFF 电容器、会产生什么影响?
我想要实现的最终目标是使用 LM61460 - 19V 输出以及该器件能够获得的最快瞬态响应。
LM61460是唯一符合系统中其他条件的器件。 (输入/输出 V、电流。 等)
请注意、我正在从 E2E 和电源设计初学者中学到很多东西。 感谢您的回复。
如果有其他方法可以改善回答、请同时回复我。