This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:如何在设计中获得更好的瞬态性能?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915390/lm61460-how-to-get-better-transient-performance-in-the-design

器件型号:LM61460

大家好、我想使用 LM61460并希望获得快速瞬态性能。

我有2个关于输出电压和瞬态响应的问题。

1。  

数据表中有一些建议的输出电容值、但在我的系统中、输出电压大约为19V。 (输入电压为24V)

如果电路板尺寸和 BOM 成本没有限制、

输入的输出电容器越多、瞬态响应是否越好?

2*47uF 优于1*47uF?

那么4*47uF 比2*47uF 好吗? 喜欢这个吗?

CFF 用于瞬态响应。

但在数据表中、如果输出电压大于14V、则不得使用 CFF、因为这会在更高的频率下引入过多的增益。

请参阅数据表、ME 的输出电压为19V、因此我不应使用 CFF。  

在高频率下增益过大会产生什么影响? 如果我使用19V 输出和 CFF 电容器、会产生什么影响?  

我想要实现的最终目标是使用 LM61460 - 19V 输出以及该器件能够获得的最快瞬态响应。

LM61460是唯一符合系统中其他条件的器件。 (输入/输出 V、电流。 等)

请注意、我正在从 E2E 和电源设计初学者中学到很多东西。 感谢您的回复。

如果有其他方法可以改善回答、请同时回复我。