This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我尝试查找设计文件、以使用 ISO5852加快设计。
哈宾
感谢您的提问。
昨天、我们刚刚向 TI.com 提交了 ISO5852SDWEVM-017出版物的完整设计文件。 我预计这些文件将在1-2天内发布。
此时、它们将在 EVM 页面的"设计文件"部分下找到
发布后、您是否希望我在此主题上对您执行 ping 操作以告知您?
如果您的问题已经得到了解答、请按绿色按钮让我知道、如果您有任何其他问题、请告诉我。
最好
Dimitri
尊敬的 Dimitri:
是的、请告诉我。
我目前正在选择最终解决方案、同时还有其他几个 verder 的解决方案。
非常喜欢!
哈宾
发布文件的时间似乎较长。 为了加快您的开发速度、随附的是将发布给 TI 的 EVM 文件、这与我们将发布到 TI.com 以用于 EVM 的文件完全相同。
一旦这些文件上线、我将使用未来搜索器的链接更新此主题。
最好
Dimitri
Dimitri,ć
非常感谢您的发帖;我 正在寻找什么。
非常感谢、祝您好运、并为您服务!
Huabin
您好、Huabin、
只需更新该主题、即可让您知道 EVM 文件现已上线 TI.com
它们可在 EVM 页面的"设计文件"下找到
请随时告知我们您在设计中加入 ISO5852S 时遇到的任何未来问题!
最好
Dimitri