This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO5852SDWEVM-017:ISO5852SDWEVM-017

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852SDWEVM-017, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912657/webench-tools-iso5852sdwevm-017-iso5852sdwevm-017

器件型号:ISO5852SDWEVM-017
主题中讨论的其他器件: ISO5852S

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试查找设计文件、以使用 ISO5852加快设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈宾

    感谢您的提问。

     昨天、我们刚刚向 TI.com 提交了 ISO5852SDWEVM-017出版物的完整设计文件。 我预计这些文件将在1-2天内发布。

    此时、它们将在 EVM 页面的"设计文件"部分下找到

    发布后、您是否希望我在此主题上对您执行 ping 操作以告知您?

    如果您的问题已经得到了解答、请按绿色按钮让我知道、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitri:

    是的、请告诉我。

    我目前正在选择最终解决方案、同时还有其他几个 verder 的解决方案。

    非常喜欢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈宾

    发布文件的时间似乎较长。 为了加快您的开发速度、随附的是将发布给 TI 的 EVM 文件、这与我们将发布到 TI.com 以用于 EVM 的文件完全相同。

    一旦这些文件上线、我将使用未来搜索器的链接更新此主题。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dimitri,ć

    非常感谢您的发帖;我 正在寻找什么。

    非常感谢、祝您好运、并为您服务!

    Huabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huabin、

    只需更新该主题、即可让您知道 EVM 文件现已上线 TI.com

    它们可在 EVM 页面的"设计文件"下找到

    请随时告知我们您在设计中加入 ISO5852S 时遇到的任何未来问题!

    最好

    Dimitri