请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 尝试确定充电器不会将充电保持在设定点的原因
这是一种全新的设计。 通电后、充电器将充电至23.4V 的设定点并关闭。 负载将在轻内部负载下缓慢耗散、当电容器组增加~3.5V 时、它将重新充电、周期将再次开始。 充电电流设置为150mA、未使用温度传感器、使用了电阻分压器、设定点为23.4V、输入电压为26.5V。 此外、通过回顾、一些资深工程师说不需要低驱动 MOSFET、因此我们有一个反向偏置二极管来代替低驱动 FET