This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:充电器在充电至设定点后关闭。

Guru**** 2392965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/915317/bq24640-charger-turns-off-after-charging-to-setpoint

器件型号:bq24640

尝试确定充电器不会将充电保持在设定点的原因

这是一种全新的设计。 通电后、充电器将充电至23.4V 的设定点并关闭。 负载将在轻内部负载下缓慢耗散、当电容器组增加~3.5V 时、它将重新充电、周期将再次开始。 充电电流设置为150mA、未使用温度传感器、使用了电阻分压器、设定点为23.4V、输入电压为26.5V。 此外、通过回顾、一些资深工程师说不需要低驱动 MOSFET、因此我们有一个反向偏置二极管来代替低驱动 FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

      STAT2的状态是什么? 该引脚将指示是否已按终端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

      此外、您使用的感应电阻器(RSR)的值是多少?