请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54328 你(们)好
我的客户使用 TPS54328作为16V 至4V 功能、输入是四节锂电池、充满电的电池电压大约为16.4V、负载是 GPRS 模块、在该模块中启动电流可高达2A、工作电流小于1A。
问题是、SW 节点电压波形看起来有点奇怪、但输出4V 电压轨看起来稳定。 我不确定它是否是预期的 SW 波形。 请问在什么情况下、SW 电压波形看起来是这样的? 我想检查客户的电路设计是否很好。 软件详细信息请参见以下图片。