This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54328:奇怪的 SW 节点电压波形

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914882/tps54328-strange-sw-node-voltage-waveform

器件型号:TPS54328

你(们)好

我的客户使用 TPS54328作为16V 至4V 功能、输入是四节锂电池、充满电的电池电压大约为16.4V、负载是 GPRS 模块、在该模块中启动电流可高达2A、工作电流小于1A。

问题是、SW 节点电压波形看起来有点奇怪、但输出4V 电压轨看起来稳定。 我不确定它是否是预期的 SW 波形。 请问在什么情况下、SW 电压波形看起来是这样的? 我想检查客户的电路设计是否很好。 软件详细信息请参见以下图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能告诉我负载电流和 VOUT 在它执行此操作时是什么? 最好绘制电感器电流并查看器件是否进入自动跳跃 Eco-Mode。 此外、增加负载并查看图上是否有任何变化。 如果我读出正确、则软件放大后会显示并切换到10V。 如果您给我发送 SCH、我也可以查看它。  

     

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我对 SCH 的评论。  Shawn W 正与我一起离线工作。    我将通过发邮件来解决这个问题。   

    通道:

    • 以确保电容器的额定值正确。
    • CIN 电容 µF 为去耦电容的 µF μ F 至22uF 陶瓷电容、以及从 VIN 接地的额外0.1 μ F 电容、以提高过流限制功能的稳定性。 对于16V 输入的电容器额定电压、我将在最大预期 VIN 的电压额定值上至少留出20%的裕度。
    • 自举电容器看起来不错
    • VREG 看起来很好、只需确保额定电压也正常
    • LC 滤波器、3.3uH 良好、但我会将输出电容降低至22uF 至68uF。 否则、您可能会产生稳定性问题。 所选电感器的峰值电流需要至少比所需的 IPP 高20%。 使用数据表中的公式6和7计算峰值电流。
    • 4.0V 的反馈电阻看起来正常。
    • 他们选择的软启动电容器将提供较长的启动时间。 请使用数据表中的等式2验证他们想要的软启动功能。

     

    这些器件的布局与 SCH 一样重要、我也会研究以下几点:

     

    • 通过使 SW 节点的物理尺寸尽可能小且尽可能短、确保开关电流环路尽可能小。 切勿让开关电流在器件下方流动。 器件的外露焊盘必须通过焊料连接到 PGND。
    • 模拟和非开关组件的无噪声布线、使其保持良好屏蔽并远离开关组件。
    • 将 VREG5电容器靠近器件放置并连接 PGND。 与电压反馈环路相同的环路必须尽可能短、并进行屏蔽。
    • 将 COUT 连接到 PGND 的广泛图形。
    • Cin 电容器必须尽可能靠近器件放置
    •  信号接地到电源接地进行单点连接非常重要。 否则、信号接地将拾取所有噪声并使器件无法正常工作。 请参阅数据表示例布局。

     

    请进行这些更改并重新测试。 此外、我会在整个负载范围内进行测试、以确保在整个负载范围内涵盖该问题。

    有关测试的一些注释:

    • 我将尽可能靠近器件引脚探测输入电压、以确保电池和连接良好、并且不会导致此线路上的任何压降或其他东西。
    • 您提供的软件图表明、信号本身看起来很干净、但在几个 SW 周期后、HSFET 和 LSFET 都关闭。 我想知道 VOUT 当时会发生什么情况。 探测 VOUT 也会有所帮助。
    • 更进一步的测试是根据我的上述意见修复 SCH 后进行稳定性测试。