This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61120:输出电流与输出电压间的关系

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914243/tps61120-output-current-vs-output-voltage

器件型号:TPS61120
主题中讨论的其他器件:TPS61023

我们计划 在设计中使用 TPS6112x、

我们需要输入电压 Vin 2.5V 的升压输出电压3.9V、此特性的确切输出电流是多少?

数据表仅提供了近似图(o/p 电流与 I/p 电压)、我们很难得出结论!

请提供答案或查找方法。

谢谢、

Aravind D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    我希望最大输出电流为400mA。 但我建议将 TPS61023用于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    感谢您的建议、

    但我们需要两个稳压输出(3.9V 和1.8V)、因为我们的 I/p 为2.5V、因此我们正在寻找具有升压/降压/升压以及附加 LDO 的 IC。

    您能否向我们解释一下您是如何获得400mA 电流的!

    谢谢、

    Aravind D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    最大输出电流为 VIN*IIN*Eff/VOUT。 最大 IIN 受电流限制。 并假设效率为80%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李嘉柏:

    谢谢、

    Aravind D